This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570:CLKTEST:引脚时钟源有效状态极性

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/740515/tms570ls3137-tms570-clktest-pin-clock-source-valid-status-polarity

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好、论坛、

我正在验证 TMS570LS3137植入的时钟树、并希望检查引脚时钟源有效状态。

因此、我在 halcogen 函数 mapClocks 中激活测试:

systemREG1->SYSPC1 = 1;
systemREG1->CLKTEST = 0x50101;

我在 ECLK 焊球上观察到正确的 PLL 频率、但我无法解释时钟有效引脚的输出(SEL_GIO_PIN > PLL1有效状态)

+ Q:引脚 GIOB[0](Ball M2)(请参阅 第2.5.1.31节; TRM SPNU499C 的 SEL_GIO_PIN 字段说明)或 NHET1[12](Ball B4)(TRM 的第2.4.4节)是要观察的正确端子吗?

+ Q:有效状态的极性是什么? (低/高)?

+ Q:是否需要某种输出使能来获得时钟有效状态?

此致

Lorenz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lorenz、

    N2HET1[12]是时钟源有效状态的引脚
    2.高电平表示时钟源有效
    NHET 引脚应配置为 GIO 输出、并且时钟测试模式被启用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决方案按预期工作、

    谢谢,

    此致

    Lorenz