This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129DNCPDT:TM4C129DNCPDT

Guru**** 2929250 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129DNCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/740852/tm4c129dncpdt-tm4c129dncpdt

器件型号:TM4C129DNCPDT

在 TM4C129DNCPDT 数据表中、以太网控制器模块、MII 接口信号、EN0TXER 信号分配给 PN6 (端口 N 位6)。

但 TM4C129DNCPDT 端口 N 的引脚分配仅为位0至5。

是否为 EN0TXER 分配了其他信号? 或者?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在此封装(PDT)中、EN0TXER 不可用。 此信号仅在 BGA 封装型号中可用。 在没有 TX_ER 信号的封装中、MAC 将提供损坏的数据包、以便下游器件丢弃该数据包。 因此、连接的 Phy 将不需要 TX_ER 输入。