This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT 的以太网勘误表确切权变措施

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/739616/tm4c1294ncpdt-ethernet-errata-exact-workaround-for-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

我们有一个与 TM4C1294NCPDT 勘误表相关的查询、如下所示

 

在勘误文档中、权变措施如下所示。 它指示在以太网 MAC 和 PHY 初始化之前向 FLASHCONF.FPFOFF 写入1。 然后在初始化后清除同一位。


根据数据表、FLASHCONF 寄存器的位16和17为 FPFOFF 和 FPFON。

但是、根据数据表、要关闭强制预取、用户必须设置 FPFOFF 位、要对用户设置强制预取、用户必须设置 FPFON 位。

如所示、当按照数据表清除位时、不会产生任何影响。

让我们知道权变措施中所需的确切代码。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我认为下面是要使用的步骤。

    向 FPFOFF 位写入1以禁用预取缓冲器
    2.初始化 EMAC 和 PHY
    3.向 FPFON 位写入1以启用预取缓冲器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢