This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:Hercules ADC 问题

Guru**** 2600005 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/736183/tms570ls3137-hercules-adc-issue

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

尊敬的团队

我的一位客户正在使用 TMS570LS3137并希望使用此 MCU 的 ADC。 在数据表中,它们使用分压器来测量电压。 分压器上的电流为200微安、但其测量值小于该值。  有人提到泄漏电流为4微 A、但他们认为泄漏电流大约为150-200微 A。 请帮您解决此问题吗? 是否有任何代码示例或文档可帮助我的客户测量 Hercules ADC 范围内的电压?  

非常感谢

此致

Yunus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanus、您好!

    用于计算结果的公式为:

    当计算精确值时、代码中使用的公式中的基准电压应该是准确的。

    另一个需要考虑的问题是采样时间。 增加采样时间可以解决此问题(默认采样时间为200ns)。 有关计算实际采样时间的更多信息、请参阅以下应用手册:   

    校准程序也可由应用程序激活。 请参阅 TRM 中的第19.8.1节。

    可以在 HALCoGen 生成的驱动程序中找到 API。

    有关连接 ADC 的一些指南、请参阅:

    此致、

    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Miro

    感谢您的快速响应。 它们使用200k Ω 高侧和10k Ω 低侧进行48V 分压、因此分压后的电压连接到 ADC 的输入端。 您能否确认它们是否超过了应用手册中提到的 Rext 20k 电阻值? 该电阻器是否有最大值? 这个公式对他们来说是可以的,似乎一切都是可以的,但他们仍然有这个问题。

    非常感谢
    此致
    Yunus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanus、您好!
    它们是否使用外部电容器? 您在提到 Rext 时是否是指 Rsource? 它们是否增加了采样时间?

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Miro

    它们不使用外部电容器、而是使用外部电阻器 Rext

    请再检查一次吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanus、您好!
    我建议在 ADC 输入端连接1uF 的电容器、并增加采样时间。 连接外部电容器将减少 ADC Csamp 稳定所需的时间。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanus、您好!
    您的客户是否进行了我建议的更改?

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Miro

     

    他们告诉 我、他们的电阻值是100K 欧姆的乘法器、所以他们不能使用1uF 电容器、因为 RC 系数应该低于0.001、所以他们可以使用10nF。 不是吗?

    此致

    Yunus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Miro

    此问题已根据您的建议得到解决

    非常感谢

    此致

    Yunus