This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:关于 TMS570LS0914中断

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/737362/ccs-about-tms570ls0914-interrupt

主题中讨论的其他器件:TMS570LS0914

工具/软件:Code Composer Studio

我有问题、当我使用中断时、在中断中写入一个操作、当这个操作未完成时、下一个中断出现、我应该怎么做来防止中断传递错误?

感谢每一位看到我的帖子的工程师。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我您使用的是什么器件吗? 您还在使用 TI-RTOS 吗?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要使用的芯片是 TMS570ls0914
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第二个问题呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!在我简单的自我练习中、我突然想到了上面提到的这个问题、并且没有使用 ti-RTOS。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TMS570LS0914不支持硬件中的中断嵌套。 TMS570LS0914支持 FIQ (快速中断请求)和 IRQ。 FIQ 的优先级高于 IRQ。 FIQ 可以中断 IRQ、但 IRQ 不能中断 FIQ。
    VIM (矢量中断管理器)模块是优先处理 IRQ 和 FIQ 的模块。 可以启用或禁用每个 FIQ/IRQ。
    TMS570LS0914支持128个通道。 中断可被映射到一个更多的通道、从而有可能在软件上改变优先级。
    有关 VIM 模块的更多信息、您可以在 TRM 第15节: www.ti.com/.../spnu607a.pdf 中找到
    实现嵌套中断的一种方法、您可以在以下位置找到: www.ti.com/.../spna219.pdf

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!但我想问的是、如果中断时间太短、如何保持数据不变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否正在使用某些 RTOS (可能不是 TI-RTOS)?

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您有任何反馈、请写下波纹或打开新主题。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚才提出了这个想法、并寻找了解决我的问题的方法、所以我还没有想到 RTOS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在这里、您可以找到有关 Hercules MCU 中如何处理中断的更多信息: www.ti.com/.../spna218.pdf

    希望这对您有所帮助!

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的!
    祝您健康!