This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GPIO 引脚上电复位状态

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/740565/gpio-pins-power-on-reset-status

主题中讨论的其他器件:CC1352P

您好、社区

CC1352P 射频 SOC 在上电复位期间的 GPIO、射频 IO 和 JTAG 引脚状态是什么?

PA0-PA7、PB0-PB7、PC0-PC7、PD0-PD7、PE0-PE5、 TM4C1237微控制器中的 PF0-PF4 GPIO?

谢谢、此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 TM4C129、GPIO 引脚在复位期间处于输入状态。 对于 CC1352P、您需要将问题发布到无线论坛。