This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:UART 波特率精度可避免位错误

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/740375/tm4c1290ncpdt-uart-baud-rate-accuracy-to-aviod-bit-errors

器件型号:TM4C1290NCPDT

你好、冠军

我的客户希望测试 TM4C129X UART 接收条件、如果波特率有一些小振动。  

它们以115200波特率进行测试、使用 PC 以固定115200波特率发送数据、TM4C 接收115200附近的数据、它们想要修改波特率寄存器以检查 TM4C129X 将获得的位错误波特率。

客户还想知道 TI M4是否具有此类数据? 波特率应具有多稳定以避免位错误。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

     115200以及1200、2400、4800、9600等其他协议是标准的 UART 波特率。 波特率使用数据表中所示的以下公式计算得出。 使用6位小数分频器、UART 可以实现所有标准波特率。 我们没有这样的数据、例如 UART 何时开始使用编程的非最佳分数分频器值来检测位错误。 这可能受工作条件的影响(电压、温度以及是否将 HSE 位清零时 UART 处于高速模式)。 客户可以更改小数分频器值以测试 UART 何时开始检测错误。