This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GE6PM:是否有满足汽车温度要求的 Tiva 器件?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/739995/tm4c123ge6pm-is-there-a-tiva-part-that-meets-automotive-temps

器件型号:TM4C123GE6PM

是否有符合汽车温度范围的 Tiva C 器件或类似 uC。  我现在有一个基于 Tiva C 的设计、希望升级温度的稳健性、而保持 Tiva C 或类似的 Arm cortex 将是理想之选。  我并不是在寻找到目前为止我发现的所有赫丘利斯的钟声和口哨声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie 您好!
    遗憾的是、Tiva C 不支持汽车温度范围(-40C 至125C)。 除了 Hercules、C2000 MCU 可以支持汽车温度、但大多数不是基于 ARM 的。 一些 MCU 包含采用双核架构的 CortexM3、并具有另一个片上处理器(非 ARM)。 如果您需要更多详细信息、请将您的问题发布到 C2000论坛、因为我对 C2000产品的了解非常有限。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复-我将深入了解 C2000产品系列。