请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS0432 主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我使用的是 tms570ls0432、并使用 SPI 协议从波浪形接口连接3.5英寸 TFT LCD、
我无法从 SPI 协议发送寄存器和数据、
我正在使用 SPI2、并将 MOSI、clk、cs (0)配置为输出、MISO 配置为输入。 我正在使用 spiTRansmitData()函数。
如果我们连接到外部从器件、如何启用外部引脚以读取数据
如果在 SPI->BUF 的 spitransitdata 直列中有任何其他命令供 EEPROM 写入数据、
LCD 仅显示白色背景表示背光、
以及如何使用芯片选择功能使 Cs 变为高电平和低电平...
谢谢你