This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:从 Tiva C 到 SimpleLink

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SW-TM4C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/740283/tm4c1294ncpdt-from-tiva-c-to-simplelink

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:SW-TM4C

大家好、

我想开发一个基于以太网的新应用、因此在很长时间之后、我检查了 TI 市场、发现 TivaC 系列控制器已经"降级"为"其他微控制器"。 我想下载 TivaWare 驱动程序库的新版本(2.1.4.178是我拥有的驱动程序库)、但我也找不到任何下载选项、但是我还发现一些 TivaC 和 SimpleLink 具有完全相同的占用空间和外设集/结构。

因此、问题如下:

  1. 有人能解释一下这些产品评估吗?
  2. 如果我重新安装计算机、我能否下载驱动程序库、或者我丢失它的原因是什么?
  3. 我可以基于 TivaC 控制器开发应用、还是在不久的将来从市场中消失?

此致、

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Norbert、

    我们尚未降级、也没有计划在任何时候使用 TM4C 退出市场。 Tiva 将在这里停留很长时间。 整个"其他 MCU"迁移的部分原因是 Tiva 只是陷入了一点奇怪的情况、即不适合任何其他大型存储桶、部分原因是为了尽量减少客户查看 TI 产品所需的页面数量。 这并不是为了说明 Tiva 将会消失。 我们只是尝试简化网页。

    具体而言、关于 SimpleLink、不计划将 TM4C MCU 引入 SimpleLink 软件平台。 如果您想继续使用 SimpleLink、则需要查看 MSP432E4器件、因为该器件旨在围绕 SimpleLink 平台工作。

    关于 DriverLib、我不完全清楚您的意思、您说 的 http://www.ti.com/tool/SW-TM4C 链接 不适合您吗? 如果是、我们将尽快对这些问题进行调查。 但2.1.4.178是最新版本。 我可以说、我们计划进行另一个更新、但它不会在一段时间内出现、因为我们仍有未解决的错误、我们希望将这些错误滚动到一个大型更新中、而不是在短时间内使每个人都更新多次。

    总之、您可以使用 Tiva C MCU 进行开发、因为 Tiva C MCU 将在很长一段时间内可用、除非您希望使用 SimpleLink 产品系列、此时 MSP432E4将非常适合您。

    请告诉我、如果您有其他问题、我很乐意解决这些问题、以便您在未来的许多年里对使用我们的 TM4C 器件充满信心!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    非常感谢您的回答、它们非常有用。
    关于驱动程序库问题:是的、链接对我无效、我看不到任何访问 DriverLib 的下载选项。
    您能给我一个下载最新版本的选项吗?
    您是否有任何想法、您何时发布最新版本?

    此致、
    Norbert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Norbert、

    我在 SW-TM4C 页面中进行了检查、但下载时没有问题。

    您是否能够访问此页面? software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    如果是、请尝试下载完整 TivaWare 版本的 SW-TM4C-2.1.4.178.exe 或仅驱动程序库的 SW-TM4C-DRL-2.1.4.178.exe。

    如果这不起作用、请告诉我您所在的操作系统和浏览器。 我使用的是 Windows 10和 Google Chrome。

    至于发布日期、我可以放心地说明年、但我们没有完全设定目标。 我希望今年上半年一切顺利。