This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UART 转 I2C 桥接器

Guru**** 2603575 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2233, MSP430FR2310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/740040/uart-to-i2c-bridge

主题中讨论的其他器件:MSP430G2233MSP430FR2310

大家好、

想知道我们是否有任何器件能够替换 SC18IM700。 这是一个 UART 转 I2C 桥接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlos、

    尽管我们没有像 UART-SPI 桥接器或 UART-UART 波特率桥接器(e2e.ti.com/.../25-functions-for-25-cents-an-introduction-to-using-mcus-for-simple-function-enhancement )那样的现成解决方案,但几乎任何同时具有 UART 接口和 I2C 接口的 MSP430都可能非常适合。 您可能可以在具有 I2C 和软件 I2C 解决方案的器件上执行此操作、但这会占用更多的存储器。

    如果您的定制只想替换单个组件、我建议使用 MSP430FR2310或 MSP430G2233。 您还可以使用更大的 MSP430将多种系统功能与此桥结合在一起。 建议的 MSP430取决于您的应用和要求。 请使用产品搜索工具查找适合您客户的器件。 www.ti.com/.../products.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 这似乎是一个非常明智的选择、我们能否通过提供一些示例代码来支持应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlos、

    如前所述,我们目前没有解决这一问题的办法。 我们为大多数器件提供了用于 UART 和 I2C 操作的示例代码,这些代码可在 dev.ti.com/.../上找到 。 查看[设备]_eusci_[UART/I2C_standard_[主/从/收发器].c 示例。

    您或终端客户应根据其特定需求将这些要素组合在一起。