This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:评估套件

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/739704/ek-tm4c1294xl-evaluation-kit

器件型号:EK-TM4C1294XL

您好!

   我希望大家做得好、我将 TMC1294套件与 TivaWare 固件结合使用。 我使用了 USB 鼠标示例、它工作正常。 现在、我要连接 USB Microsoft 无线移动鼠标3000。 当我使用这款无线鼠标时、它不起作用。 我的问题是、我应该如何连接这种类型的鼠标。  我应该编辑 TIvaware 库中是否有任何配置参数?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hani、您好!

    TI USB 鼠标示例支持标准 HID 器件。
    请确保您的新鼠标符合上述标准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我已经检查了新鼠标、它已经支持 HID 标准。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Apple 设备支持 USB、但使用常规电源时、您无法为 Apple Box 充电。
    Microsoft 鼠标调试可能比较棘手。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hani、您好!

    如果它正确支持 HID、则不会出现问题。 我手头上没有这种特定的鼠标、但我已经将多个鼠标与 TivaWare 示例进行了无问题的交互。 不应进行任何编辑、因为 HID 示例已经过良好测试、如果鼠标不工作、则不应表明 TivaWare 存在问题。