请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C129XNCZAD Thread 中讨论的其他器件: Profibus
您好!
我在定制 ASIC 上使用 TM4C129XNCZAD。 我已经实现了一些外设:
内部 EEPROM、 I/O、计时器、UART、CAN、 具有触摸屏、外部 SDRAM 和 SD 卡的 LCD 显示屏。
现在我有几个问题:
是否可以实现 PROFIBUS 堆栈? 如果是、在哪里可以获得它? 这是否需要 RTOS?
2.我的 SD 卡驱动程序在使用4类卡时工作得很快,但在使用较高级别卡时工作速度非常慢。 是否有可用的更新 SD 卡驱动程序?
非常感谢。