This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:lwip 栈更新2.1.x

Guru**** 2601465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/740141/ccs-tm4c1294ncpdt-lwip-stack-update-2-1-x

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好! 


我是 BR,很抱歉英语不好,但我有一些疑问

是否有更新 TIvaware 中 lwip 2.1.x 堆栈的预测?

或者论坛的任何成员是否已成功管理为手动执行此更新?

我看到一些帖子说这是可能的、但在尝试时、我遇到了一些问题、导致我无法更新...


谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Simion:
    遗憾的是、目前没有计划使用最新的 LwIP 更新 TivaWare。 TivaWare 支持的 LwIP 版本为1.4.1。