This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0914:我需要 TMS570LS0914的 mcal 和 fmeda

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/739441/ccs-tms570ls0914-i-need-the-mcal-and-fmeda-of-tms570ls0914

器件型号:TMS570LS0914

工具/软件:Code Composer Studio

我们正在使用 tms570ls0914作为 ADAS 的域控制器、我们需要它的 MACL 和 fmeda。 我们如何获得它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    FMEDA 和 MCAL 正在 NDA 中。 我将向您提供一个链接、供您在明天签署协议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我发送一个链接以签署 协议、我有急事!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下是 NDA 请求的链接:

    tideals.wufoo.com/.../