This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1237E6PM:USB 支持的类

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1237E6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/736779/tm4c1237e6pm-usb-supported-class

器件型号:TM4C1237E6PM
主题中讨论的其他器件: DK-TM4C123G

您好、社区

TM4C1237E6PM 微控制器支持哪些 USB 类别?

此微控制器是否支持 CDC 类?

谢谢、此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divya、

    该 MCU 可以支持许多 USB 类、包括但不限于 CDC、HID、MSC、Bulk 和 Audio、所有这些都通过 TivaWare usblib 支持。

    我们针对 CDC 的 TivaWare 示例可在[Install Path]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\dk-tm4c123g\USB_dev_serial 中查看
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢 KU 澄清了 TM4C MCU 上的 USB 类。

    我需要对 MCU 工作模式和 USB 功能进行一些澄清。

    1)当系统没有任何电池(备用电源)时,VBAT 引脚的状态可能是什么? 需要与 VDDA/VDD 短接? 休眠振荡器针脚(XOSC0、XOSC1)? HIB 引脚和 WAKE 引脚?? 需要变为 NC??

    请帮助我找到解决方案。

    2)根据 TM4C 设计指南,VBUS & ID 引脚在加电和复位状态下不能耐受5V 电压, 那么如何在加电时构建电路?

    谢谢、此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divya、

    对于问题1、请参阅器件数据表第21.6节中的表21-7、了解如何连接未使用引脚的表格: www.ti.com/.../tm4c1237e6pm.pdf

    对于问题2、设计由您决定、您有哪些可用资源。 我头脑中的第一个想法是三态、但可能有更巧妙的解决方案。

    我在 E2E 上发现了一个有趣的注意事项、来自我们的一位前器件专家、他们比我更清楚 USB 允许在功率斜升时向 VBUS 引脚施加5V 电压: e2e.ti.com/.../2079165 -这符合我们的 LaunchPad 设计、该设计没有任何电路来防止 VBUS 在上电之前也施加5V 电压。 但是、它确实与设计指南相矛盾(我没有编写该文档或设计我们的 LaunchPad)、因此我仍然认为最好遵循设计指南。 只是想告知、似乎有一个先例、即无需额外的电路...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    我仍然对 OTG 运行模式有以下疑问。

    ID 引脚上的输入高电压电平是多少? 3.3V 或5V?  

    谢谢、此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divya、

    USB0ID 是3.3V 信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    此外、请帮助我找到以下查询的答案。

    主运行模式下 TM4C1237微控制器的 SPI 时钟频率是多少?

    谢谢、此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divya、

    SPI 时钟频率是可配置的。 如果您需要了解如何使用 TivaWare API 配置 SPI 时钟、我建议您发布新帖子。