This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:复位 TMS570时清除 RAM

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/739492/tms570ls1224-clear-ram-when-reset-tms570

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

TMS570LS12x/11x 可被多个条件复位、哪一个复位可清除 RAM?  如果客户可以清除特定的 RAM 地址、如何清除?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    默认情况下、RAM 在 HALCoGen 生成的"sys_startup.c"中进行初始化。 复位后、执行_c_int00()中的代码。 在_c_int00内部、memoryInit 是执行 CPU RAM 自动初始化的位置。 所有被启用的 RAM 数据存储器位置被初始化为零、并且 ECC 存储器被初始化为正确的零 ECC 值(0Ch)。

    此致、
    米罗