请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM48L952 工具/软件:Code Composer Studio
CCS 版本是用于 ARM 6.2.0的 CCS,器件是 RM48L952编译器是 TI V15.12.3。
在发布模式,中、*。out 文件大小为750、768字节。 如果再次清理和存储、则*。out 文件为750、784字节。 为什么可执行文件的大小不同? 这种差异是否会使程序的逻辑功能出错? 在 调试模式下、清理和编译时大小不同、优化关闭。