This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:程序问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/738606/tm4c129encpdt-program-question

器件型号:TM4C129ENCPDT

您好,专家:

         关于 TM4C129EN MCU 晶振、 编程前是否会振荡? 或在编程时振荡。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dustin、您好!

    您是指连接到 OSC0和 OSC1的外部晶体、还是指内部16MHz 精密振荡器(PIOSC)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jacobi:
    是的、请帮助检查它~
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dustin、您好!

    您仍然没有澄清您要询问的振荡器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jacobi:
    抱歉、
    我的意思是连接到 OSC0和 OSC1的外部晶体
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dustin、您好!

    在 POR 时、PIOSC 是正在使用的时钟。 为了使外部振荡器启动、需要将 MOSCCTL 寄存器中的 NOXTAL 位清零。 根据 PWRDN 是单端还是晶振、也可能需要清除 PWRDN。

    有关详细信息、请参阅器件数据表的第5.3节。该节介绍了 PLL、但该过程的一部分也是使外部晶体运行。 数据表链接: www.ti.com/.../tm4c129encpdt.pdf