This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GE6PM:高温 Tiva C 或等效 uC

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/736841/tm4c123ge6pm-high-temp-tiva-c-or-equivalent-uc

器件型号:TM4C123GE6PM

TI 是否生产任何额定温度为-50至150°C 的 Tiva 器件?  如果不是、TI 是否拥有高温或温度更具竞争力的32位 ARM MCU 产品系列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie 你好!

    Tiva 没有此类器件。

    我不知道任何温度上升到150度的 TI MCU。 汽车 MCU 将仅上升到125摄氏度。 在低端、我认为只有符合航天标准的器件低于-50、我不相信我们有任何属于该类别的 MCU、但如果您想了解这些选项、我可以将您的帖子发送给对我们的产品系列有更多了解的人。

    您可以在此处看到基于器件资质的温度性能表: www.ti.com/.../products.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您的回答! 我更仔细地看了一下这个链接、它看起来不像 Tiva 系列汽车类那样有任何32位 ARM。  是这样吗?  你们有哪些汽车级32位 ARM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie
    Hercules 系列可能会满足您的需求。
    请参阅 :www.ti.com/.../products.html

    在任何产品树的顶层、您都可以导航到"产品"视图。 这将上拉一个显示各种功能的参数工具。 其中一个选择是"Automotive"、这可以将列表筛选为仅属于汽车级的器件。 您可以从上面的链接中看到这一点。

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!  它们看起来都是 Hercules MCU。  是否有更通用的 MCU、例如具有汽车级温度的 Tiva?  我实际上不需要安全性和所有额外的汽车相关功能。  我只需要一个可处理汽车温度的通用 ARM、如 Tiva。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie 你好!

    温度约为-50至150摄氏度、
    不过、最后您说您正在寻找-40至125摄氏度的汽车级。
    如果您正在寻找快速响应、请在主题主题主题中使用 Cortex 创建一个新主题、主题为-40至125°C。