This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS20216:TMS570 MDK 套件

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS20216, TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/738770/tms570ls20216-tms570-mdk-kit

器件型号:TMS570LS20216
主题中讨论的其他器件: TMS570LS3137HALCOGEN

您好!

我最近偶然发现了 TMS570 MDK 套件的页面:processors.wiki.ti.com/index.php/TMS570_MDK_Kit

这似乎是一个非常好的电路板、正是我想要的。 但我很遗憾地发现、这是制造商停产的。

原因是什么? 是否有开发套件替代了此套件? 是否仍有可能购买此产品?

谢谢、

Adrian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    TMS570 MDK 基于 TMS570LS20216 MCU、不建议在新设计中采用该 MCU。 TMS570LS3137是 LS20216 MCU 的合适替代产品。 此开发套件支持 LS3137: www.ti.com/.../tmds570ls31hdk

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    感谢您的说明。 我之所以对该板感兴趣、主要是因为它采用了 Flexray 收发器。 很遗憾看到没有具备此功能的开发套件、而有许多芯片支持 Flexray。

    不过、感谢您的快速响应。

    此致、
    Adrian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    出于好奇、您能否更清楚地说明"不推荐用于新设计"的含义。 假设我购买了一个旧的 TMS570 MDK 套件、我将面临什么问题? 如果我使用与该板兼容的旧版 Code Composer 和 Halcogen、我是否会遇到与通信驱动程序相关的意外错误或问题?

    谢谢、
    Adrian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    NRND 意味着-如果您要开始新的开发、我们建议您选择另一个器件。 TMS570 MDK 套件很难找到、使用的版本可能无法完全正常工作。 我们将 HDK 作为 TMS570微控制器的建议开发套件。 有一个插件卡设计用于与 HDK 配合使用。 此附加卡包括用于 FlexRay、CAN 和 LIN 接口的收发器。 如需了解更多详细信息、包括原理图、PCB 布局和光绘文件、请访问 :processors.wiki.ti.com/.../HDK_FlexrayCanLin_Daughter_Crad.zip

    我们没有这些附加卡库存、因此您可以使用提供的信息构建它们。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    感谢您的快速响应和澄清。

    此致、
    Adrian。