This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L920:同时有多少个 GIO 引脚?

Guru**** 2599295 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/739194/rm44l920-how-many-gio-pins-at-the-same-time

器件型号:RM44L920
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

根据数据表、RM44L920-PGE 中有64 GIO。

但我们无法 找到要配置的寄存器 。 参考手册中的表格错误。 RM44Lx 为144引脚或100引脚,但表4-21为337引脚。

是否同时只有16个 GIO 引脚?  根据表23-1、只需2组 IO 寄存器、一组中有8个引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您不仅可以使用 GIOA 和 GIOB 作为 GIO。 但 GIOA 和 GIOB 能够触发中断。 在器件数据表的第4.2.1节和第4.2.2节中可以看到引脚是否可用作 GIO。 例如、表4-1显示引脚86可用作 AD1EVT (在 ADC 模式下)或 GIO (说明列)。 在同一个表中、引脚60被声明为只是 ADC 模块的输入、并且不能被用作一个 GIO。
    设置引脚功能的最简单方法是使用 HALCoGen。 您也可以手动执行它。 例如、DCAN 模块的引脚功能配置为 CAN TX IO 和 CAN RX IO 控制寄存器。

    此致、
    米罗