This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L920:调试工具 xds110、xds200、XDS560选择

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: RM44L920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/738228/rm44l920-debug-tool-xds110-xds200-xds560-selection

器件型号:RM44L920

当我们将 xds110与电路板 rm44l920连接时、出现以下错误、我们不确定是否是硬件或软件相关问题、谢谢。

[开始]

 

执行以下命令:

 

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

 

[结果]

 

 

---- [打印电路板配置路径名]---------------

 

C:\Users\212712~1\AppData\Local\TEXASI~1\

   CCS\ccs820\0\0\BrdDat\testBoard.dat

 

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

 

此实用程序已选择100或510类产品。

此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。

库构建日期为"2018年30日"。

库构建时间为'23:03:35'。

库软件包版本为'8.0.27.9'。

库组件版本为'35.0.0'。

控制器不使用可编程 FPGA。

控制器的版本号为'5'(0x00000005)。

控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。

此实用程序将尝试重置控制器。

此实用程序已成功重置控制器。

 

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

 

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。

控制器是具有 USB 接口的 XDS110。

从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。

该软件配置为 XDS110功能。

控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。

控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。

控制器无法控制输出引脚上的时序。

控制器无法控制输入引脚上的时序。

扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

 

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

 

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

 

值为'-233'(0xffff17)。

标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。

 

说明如下:

JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。

尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。

目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开

卡在一个或卡在零的故障。

 

[结束]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道、如下所示、14引脚调试连接器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:RM44L920

    xds110连接错误--- 如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    屏幕截图未显示。 是否可以重试连接它们?

    无论如何、错误-233和一些调试提示都显示在以下链接中:
    downloads.ti.com/.../ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个板没有 TDO 输出、无法与 JTAG 连接、另一个板有 TDO 输出、但如果我们要与 JTAG 连接、必须在 TCK 和 GND 之间添加一个5pF 电容器、那么无 TDO 输出的 MCU 是否损坏? 为什么必须在 TCK 和 GND 之间连接一个5pF 电容器? JTAG 配置是默认值、TCK=2.5MHz、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    单个器件的基本连接图如所示:
    software-dl.ti.com/.../emu_xds_target_connection_guide.html

    在比较这两个原理图时、我可以看到您的缺少 nTRST 上的下拉电阻器和 TCK/RTCK 线路上的端接电阻器。 上述参考文献的注释包含必要的详细信息。

    电容器正在向接地添加阻抗、该阻抗可能会终止 TCK 线路、足以清除其信号。 在这种情况下、请尝试使用参考原理图、看看您是否获得了更好的连接。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我会尝试一下。