This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:学校项目的设计问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/738526/ek-tm4c123gxl-design-questions-for-a-school-project

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件: TM4C123

对于我的嵌入式系统类、我的实验室合作伙伴和我都有兴趣制作一个蓝牙扬声器、我们的智能手机可以连接到该扬声器并将音乐数据发送到该扬声器。 在本节课中、我们将使用 EK-TM4C123GXL launchpad 并寻找可与 Launchpad 良好连接的蓝牙和音频编解码器芯片的建议。  

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    您是否计划使用蓝牙或 BLE 上的音频?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SVS、

    我们计划使用蓝牙。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    请参阅、此链接。 如果您有蓝牙相关问题、请在蓝牙论坛提问。 processors.wiki.ti.com/.../CC256x_TI_Bluetooth_Stack_A2DPDemo_App

    如果您不熟悉蓝牙、可能需要一段时间才能学习并在特定的时间轴内完成一个学校项目。 我建议将 TM4C123 Launchpad 项目用作您学校项目的互联网参考。 我在我的博客中有一个简单的 TM4C129 Launchpad 物联网项目、您可以从中获得一些想法。

    -kel