This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSRM48HDK:RM48HDK -外部存储器接口- TRM 问题

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/738958/ccs-tmdsrm48hdk-rm48hdk---external-memory-interface---trm-question

器件型号:TMDSRM48HDK
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、社区

当我阅读技术参考手册时、我对 EMIF 有一些常见的理解问题。 根据技术参考手册、它说有不同的源可以为 EMIF 生成请求。 在这种特殊情况下、我指的是直接存储器访问控制器。 但是、根据 TRM、当我阅读有关 DMA 组件的章节时、我看不到任何连接到 EMIF 的请求线路。 我不理解硬件和软件请求及其实施结果之间的区别。 到目前为止、我看到的所有示例都是使用硬件请求、例如 Mibspi、SCI 等...

我的问题是:

  • 由于 TRM 没有请求行、因此在尝试从外部存储器器件读取/写入数据时使用 DMA 控制器是否有意义?
  • 读取数据时使用 DMA 控制器有什么好处? (一般而言、我知道该模块在没有 CPU 拦截的情况下进行独立数据传输的能力。 但根据我的说法、EMIF 的 C 实现将使用指针来访问相应的存储器区域以读取/写入数据(必须在应用中明确设置)。 我不知道 DMA 控制器如何为您提供独立处理数据的优势、因为应用软件会请求数据。
  • 假设在运行时使用 EMIF、则应根据我的理解来查看 EMIF 引脚上的一些活动(在适当的初始化情况下、例如 MPU、Pinmux、数据对齐、指针使用等)。
  • 由于多个器件系列的内部时序路径、性能可能会下降。
  • 因此、CPU 将会停止并等待流水线填满、以便在调用/写入数据时进行进一步处理?
  • 您是否有一个 EMIF 和 DMA 示例来详细说明一点?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、多路复用器、

    您可以使用 DAM 通过 EMIF 接口访问(读取/写入)外部存储器
    DMA 在不同的存储器位置之间提供独立于 CPU 的数据传输、例如 SDRAM 和 DCAN RAM 或 ibSPI RAM)。 请参阅 TRM
    3、是、当有 EMIF 活动(EMIF 读取或写入)时、EMIF 引脚会切换。
    EMIF 时钟比 CPU 时钟慢得多。 读取 EMIF 数据比从内部 SRAM 读取数据花费更长的时间。
    5.什么例子? 从 SDRAM 到内部 RAM 或从 SDRAM 到外设 RAM 的数据传输示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HalCoGen 有一个针对 MibSPI + DMA 的示例。 这用于在 SRAM 和 MibSPI RAM 之间传输数据。 您可以将地址更改为 SDRAM 中的某个位置。