This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:SimpleLink CC2640R2 SDK 兼容性

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/738831/rtos-simplelink-cc2640r2-sdk-compatibility

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我在一段时间前使用 SimpleLink CC2640R2 SDK 版本2.20.49启动了一个项目、现在我尝试将其导入到另一台计算机中、我只需在其中设置 CCS 和 SDK、它就会自动下载最新版本2.30.28。 在新系统上、由于找不到文件、工程无法编译。 当我查看 Project Properties 的 Products and Repositories 部分时、它说较新版本是兼容的、但是下载较旧版本(2.20.49)解决了问题。 我只是想指出这一点、请您更改兼容性说明。

此致、

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lukas、

    感谢您指出这一点。 通常、每个 SDK 的每个工程都有特定的编译属性、它们都有自己的文件依赖项。 从2.20 SDK 更改为2.30 SDK 时、一些文件可能会重命名或移动。

    您是否想向我发送一个窗口的屏幕截图、说明较新版本兼容? 这将帮助我向正确的团队报告此情况、以更改注释。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammar:

    自从 我下载旧 SDK 后、便不再显示此注释、但它就在2.30版选项旁边、周围是用深黄色文字书写的方括号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我将验证并将其转发给正确的团队。