This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:如果 gt;105*C、CPU 在复位时不启动

Guru**** 2400195 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714, TMS570LS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/734453/tms570ls0714-cpu-not-booting-on-reset-if-105-c

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件: TMS570LS1114

问题描述:

当采用 TMS570LS0714的 PCB 达到105*C 以上时,CAN 通信在下电上电(RESET)时丢失,并且只有当温度下降到~95*C 以下时才开始运行 CAN 通信 IC 关闭、不引导或 CPU。 当时只加热其中一个时、无法重现问题

测试表明、可能某个 IC 或混合事件会导致 CPU 无法正常运行或无法停止运行。

使用 TMS570开发板重复进行了测试、但未出现问题。 之后、针对采用 TMS570LS1114的定制电路板进行了相同的测试、但未出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UVIS、您好!
    TI 提供的 HDK 和 LaunchPad 可在室温下工作。

    请检查定制板上的所有组件。 所有这些传感器都应设计为在大于105度的温度下工作。 还要确保在上次测量后和组件暂停之前不会立即超过最高工作温度(热建议)... 在这种温度下、焊接和温度传导也非常重要...

    此致、
    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们监控了 nRST、3.3V 电源、1.2V 电源和电源保持信号。 如视频所示、电源电压始终符合规格。

    当 PCB 温度上升到80*C 以上时,nRST 信号在0.2至0.8V 之间切换,而当温度下降时,高信号阈值缓慢增加,直到 RESET 引脚电压电平达到触发 CPU 复位所需的最小电压。

    nRST 信号通过外部1k2电阻上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此处观看视频 :https://files.fm/u/y838c2yx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了测试用例说明和结果、作为一个字文件、可使用我之前帖子中的链接进行访问。 以及有关其他信息的新视频。 请查看第9节: 1006302-B 文件中的其他测试–20181009。

    我们的 PCB 采用 TI 外部看门狗 IC。 在电路板上使用和不使用 IC 的情况下重复了测试、得出的结果完全相同。 除此之外、电路板上没有其他功能、即驱动 CPU nRST 引脚。

    我们有一个在规格范围内的1.2k Ω 上拉电阻器。 当引脚为低电平时、通过 nRST 进入 CPU 的最大电流为2.6mA、不超过数据表的限值。

    我们有一个采用 TI TMS570LS1114 CPU 的较旧版本 PCB、因此无法重现问题。 在温度高于80*C 和低于125*C 的情况下循环通电后,复位线没有下沉和/或浮动

    到目前为止,我们的结论是,用于复位引脚配置的晶体管会发生泄漏,如果 CPU 温度超过80*C,则无法在启动时保持所需的电压电平  

     

    我们期待 TI 的任何响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uvis、

    nRST 是一个低电平有效信号并且是一个来自 TMS570的开漏输出、所以高电平完全取决于外部上拉。 在数据表中定义的持续时间内、TMS570在任何系统复位条件(包括上电复位)上将这个 nRST 引脚驱动为低电平。 在此持续时间之后、需要从外部上拉该引脚。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可在线获取 TMS570LS0714的最新数据表(SPNS226E–2013年6月–2016年11月修订版)

    第163页有一个突出显示的通知。

    • 第4.2节. 描述了受 PORRST 影响的连接、包括 nRST。
    • 第5.4节. 建议运行条件为-40至+125oC。 (环境)。
    • 第6.4节. 热复位(nRST)功能说明。 TI 建议在端子引脚上连接一个外部电阻器。

    EHS 驱动 PCB 的引脚上连接了一个10K 电阻器。 此文件夹的子部分突出显示了热 REST 事件的内部原因,并突出显示了设计中满足的时序要求

    • 第4.2.1.13节。 nRST I/O 引脚有一个内部100uA 上拉电阻器。 (-195至-40uA 范围)
    • 第4.4节. 对于-40至+125oC 范围内的 VL = VOLmax、nRST 低电平输出电流最大值为4mA

    上拉电阻器已从10K 更改为1K2、从而将 nRST 上拉峰值电流增加至接近3mA。

    可以看到、(查看所附图片)、在 nRST 引脚上使用1K2上拉电阻器时、nRST 上的负电压瞬变在加电复位后随着温度的升高而继续变大。  这在处理器初始化时发生、就像以前一样。  所测试的处理器将从99 oC 的本地温度开始。 然后重新出现无法启动的情况

    使用1114型号的处理器对产品进行了初始测试。 0714替换为1114、并在未连接 TPC3850 \WDO 引脚的情况下重复测试。 1114将在温度超过102oC 时重新启动、初始化周期内没有电压降低的迹象。

     

    跟踪密钥

    CH1 (黄色)- nPORRST

    CH2 (蓝色)–nRST

    CH3 (粉色)–1V2

    CH4 (绿色)–3V3

     



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的结论(有关测试的详细信息、请查看随附的文件):

    在较高温度下、TMS570LS0714 nRST 引脚会发生泄漏、如果按照建议将上拉电阻器连接到3.3V、则在上电复位后需要使用较低的上拉电阻器值来启用器件配置。

    由于与引脚相关的电流限制为-4mA、因此不可能有足够低的上拉电阻器来确保处理器可以自行配置并针对整个器件温度范围执行启动测试。  可以使用 TMS570LS1114来实现此目的。

    对于不同制造日期的器件、泄漏电流变化是否为典型值尚不清楚。

    客户期望系统在90oC 的环境下运行。  电阻器变化将改善 nRST 情况、如果处理器过热、处理器冷却后将始终启动。

    不清楚这种情况是否可以为客户所接受,也不符合客户的要求规格。

    e2e.ti.com/.../5102.1006313_2D00_A-_2800_EHS150_2D00_1257-_2D00_-1258-_2800_G2-_2D00_-Wake-up-_2600_-CAN-loss-at-temperature_29002D00_-2018_2D00_10_2D00_12_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UVIS、

    您是否在多个器件或仅在一个 LS0714器件上看到过这种情况? 此外、您能否确认除上拉至3.3V 之外是否有任何其他连接到 nRST 引脚的器件?

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Sunil。  我叫 Duncan Hamilton -我一直在进行 nRST 调查。  是对您的问题的响应、我们在所有0714上都看到了它。  我们拥有的器件为修订版 A。 使用1114时、我们未发现此问题(并且仍然未发现)-我们最初使用10K 上拉电阻器、并将其转发到0714设计。  

    我们还将 TPS3850DRC 看门狗的/WDO 引脚连接到 nRST 引脚、并将一个带有另一个上拉电阻器的二极管。  除了10K 本地上拉电阻器外、我们还消除了 PCB 的所有外部影响。  将10K 更改为1K2可以改善处理器的启动温度仅低于100C 的情况、但仍然难以满足客户的期望。

    UVIS 已附上上述报告、即1006313-A  在使用外部10K 电阻器拍摄的 pdf 文档中将不会提供这2个嵌入式视频、您会对此感兴趣。  我将把它们附在下面。  

    没有安装看门狗的图像文件更有趣- nRST 引脚是视频开始时屏幕上最低的引脚。  在这两种情况下、其他走线都是 nPORRST、3.3V 和1.2V 电源。  我们必须使图像文件的大小更小-希望它们可以...

    您能否确认 TMS0714PGE 已通过汽车使用认证?  它不在 TI 发送给我们的已批准器件列表中。

    是否可以通过电子邮件、Skype 或电话与您直接联系?  

    e2e.ti.com/.../8176.EHS150-G2-pcb-INC-wdog-_2D00_-PonReset-1v2-3v3-and-nRST-with-air-cooling-from-80C-20181011_5F00_reduced.mp4e2e.ti.com/.../3835.EHS150-G2-pcb-no-wdog-_2D00_-PonReset-1v2-3v3-and-nRST-with-air-cooling-from-80C-20181011_5F00_reduced.mp4

    是否可以通过电子邮件、Skype 或电话与您直接联系?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有两个问题

      TMS5700714APGEQQ1 的成本低于 TMS5701114CPGEQQ1   

     TMS5700714APGEQQ1  没有安全应用指南 TMS5701114CPGEQQ1有安全应用指南、其中包括经 TUV 认可的安全应用指南

     TMS5700714APGEQQ1  没有 TMS5701114CPGEQQ1所做的 ASIL D 兼容认证

    那么、我们能否得出 结论、TMS5700714APGEQQ1 符合汽车标准、但不能作为安全处理器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    LS0714经过认证、可用于安全应用。 详细的安全分析报告可在此处找到(需要在与 TI 签署 NDA 时提供访问权限): e2eprivate.ti.com/.../4154.aspx

    邓肯
    请通过论坛向我发送"朋友"请求。 这样、您就可以联系我并共享信息、而无需在公共论坛上披露。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Sunil

    我已找到问题、因此我建议我们在今天晚些时候取消会议。  我们现在处于高温的器件存在二极管泄漏电流问题。  

    我在 nRST 引脚(阴极)上连接了一个肖特基二极管、我认为该二极管已从电路中移除。   我从 PCB 上提起阳极、将其从电路中移除。  不幸的是、我用胶带将热电偶导线固定下来以停止移动、然后将阳极重新连接到其焊盘上、因此问题似乎与处理器有关。  (我在不同的修订版本下测试了2个 PCB,并在热电偶导线将二极管压回 PCB 时获得了两次相同的结果)

    我将使用 ON-Semi 中的 RB751V40T1G 替换我现在使用的二极管、 这看起来会在-40oC (nRST 启动跳闸时二极管正向压降、包括 PORRST)和+125oC (高温下 PORRST 的反向泄漏–设计确保阳极在上电时接近0V)下工作。