This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请帮助推荐 LED 驱动器 IC 来替代 PT4119。

Guru**** 2952460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92515, TPS92692, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/737036/please-help-recommand-a-led-driver-ic-to-replace-pt4119

主题中讨论的其他器件:TPS92515、 TPS92692、 TPS92691

您好!  

我们希望 LED 驱动器 IC 替代中国制造的 PT4119。

输出必须是恒定电流源;
2.非线性的开关电路,低效率,非常热;
3.输入电源电压:12V 或24V;
4、功率应接近24W、经过专门测试、首先选择24W。
效率超过90%。

谢谢!

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    我在 PT4119上没有找到很多信息。 如果您希望创建一个电流约为800mA 的降压转换器(这是我发现的与 PT4119相关的转换器)、我会查看 TPS92515。 如果您有其他感兴趣的信息、例如 LED 灯串电压、LED 电流或拓扑、我可以提供进一步的帮助。

    输入是直流还是交流? 我注意到 PT4119的许多参考是交流输入。 12V 和24V 是您感兴趣的整个范围吗? 如果 LED 堆栈电压可能高于 LED 堆栈电压、我将查看降压/升压或升压至电池模式下的 TPS92691或 TPS92692。 如果 LED 堆栈始终高于输入电压、我将查看升压模式下的 TPS92691或 TPS92692。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。