This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCZAD:VDD 电池备份和数字输出

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/737868/tm4c1292nczad-vdd-battery-backed-up-and-digital-output

器件型号:TM4C1292NCZAD

大家好、

我不熟悉这个论坛,几个月前开始就 FW 开展工作。 所以,如果我不是专家,请提前原谅我。

我正在 测试 TM4C129运行中的 FW。

在此项目中、电源的处理方式如下:

VDD 通过24V 直流电源供电至3.3V 直流;如果24V 直流电压下降、电池可保证3.3V 电压

VDDA 通过24V 直流电源供电至3.3V 直流;它不由电池供电。

如果24V 电压下降、VDD 在 VDDA 下降时会由于电池而保持稳定至3.3V。

我期望的是数字电路正常工作、包括 GPIO 输出引脚。

我弄错了吗?  

这个问题来自这样一个事实、即我需要一个使能输出引脚(通用 GPIO 引脚 PF0设置为输出引脚)在24V 下降时保持高电平(3.3V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ludovico、

    您还需要为 VDDA 供电。

    "必须为 VDDA 提供3.3V 电压、否则微控制器无法正常工作。 VDDA 是器件上所有模拟电路的电源、包括时钟电路。"

    这在器件数据表的第5.2.4节中说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    认为这解决了我的疑问! 非常感谢 Ralph!