This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:与 RM4XXXXXXXX 系列兼容的器件型号

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/738394/tms570ls1227-compatible-part-number-with-rm4xxxxxx-series

器件型号:TMS570LS1227

您好!

  是否有人可以为 RM4系列提供引脚兼容且功能兼容 TMS570LS1227 337引脚 NFBGA 封装的替代器件型号?  

此致;

Suhail。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suhail、

    您可以考虑将 RM46x 系列 MCU 用于您的应用。 当然、它们与一些差异非常兼容。 例如、您在 RM46x 上没有 FlexRay 接口。 此外、RM46x 不符合汽车标准、只能用于环境温度范围为-40°C 至105°C 的应用。

    您确实需要比较数据表、以确定功能以及电气/时序规格的其他特定差异。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sunil 先生、但我们在 TMS570的大礼貌和小礼貌方面遇到了一些问题、如果我们要将 RM4系列用于铁路应用、我们还会面临什么问题?

    此致:
    Mohamed Suhail