This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:ePWM 问题- CAN't 设定0%占空比而无毛刺脉冲

Guru**** 2600235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/738012/tms570ls1224-epwm-issue---can-t-set-0-duty-cycle-without-glitch

器件型号:TMS570LS1224

尊敬的支持:

最近我发现、当我将 CMPA/CMPB 设置为0时、我可以看到干扰。 我尝试实施一些解决方案、例如禁用影子模式、但在大多数情况下、CTR 低于 CMPA/CMPB 时、我可以再次看到干扰。 是否有合适的解决方案可在无干扰的情况下设置0%? 谢谢!

此致、

Keno