This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129CNCPDT:更换 TM4C129ENCPDT

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT, TM4C129CNCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/737468/tm4c129cncpdt-replacing-tm4c129encpdt

器件型号:TM4C129CNCPDT

大家好

我们目前拥有一款具有 TM4C129ENCPDT 的产品、该产品具有1024MB 闪存、256KB RAM 和以太网 I/F。

我们喜欢转向低成本产品、放弃以太网选项。

我看到没有  MAC 和 PHY 的 TM4C129CNCPDT 器件型号。

我的问题是:当我将 IC 更换为 TM4C129CNCPDT 时,是否会失去其他功能?

Avi Ben-Maor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、只需要以太网 MAC 和 PHY。 我已从比较工具中包含一个快照:

    http://www.ti.com/microcontrollers/other-mcus/products.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    TI 的发展蓝图器件中是否具有2M 闪存而不是1M 闪存、这些闪存将与 TM4C129CNCPDT/ENCPDT 引脚对引脚?

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能评论未来的计划。 目前没有2MB 闪存部件与 TM4C129CNCPDT 引脚兼容。 有一个2MB MSP432P4011器件、但它是48MHz、不兼容引脚。