请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM 大家好、:
我使用 tm4c130hpm 是因为没有 PWM 模块、所以我使用通用计时器来生成 PWM。 数据手册说、它可以配置为24/48BIT PWM 模块。
“GPTM 支持简单的 PWM 生成模式。 在 PWM 模式中,定时器被配置为24位或48位递减计数器,其初值由 GPTMTnILR 和 GPTMTnPR 寄存器定义。”
但官方参考代码是16位计时器 PWM。 我参考官方代码编写了自己的应用代码、但遗憾的是、它未成功配置为24/48位计时器 PWM。
代码如下所示。 是否有办法解决这个问题? 非常感谢。
uint32_t clk; ROM_GPIOPinTypeGPIOInput (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_4); ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_Timer1); ROM_GPIOPinConfigure (GPIO_PB4_T1CCP0); ROM_GPIOPINTypeTimer (GPIO_PORTB_BASE、 GPIO_PIN_4); TimerConfigure (Timer1_base、timer_CFG_A_PWM); TimerLoadSet (Timer1_base、timer_A、 16000000); CLK = TimerLoadGet (Timer1_base、timer_A); TimerMatchSet (Timer1_base、timer_A、clk/2); TimerEnable (Timer1_base、timer_A);