请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在 TI-RTOS 上的 TM4C1294NCPDT 上开发嵌入式应用。 我有 EK-TM4C1294XL 以及定制板。
我需要以下方面的帮助:
我必须检查示波器上的 CPU 时钟频率。 如何在任何 GPIO 引脚上获取时钟频率?
2.我必须将上的晶振选择从16MHz 改为25MHz,反之亦然。
3.如何配置 TI-RTOS 时钟设置?