This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TM4C1294NCPDT:ttyACM0默认配置

Guru**** 2597795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/737340/linux-tm4c1294ncpdt-ttyacm0-default-configuration

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Linux

您好!

我们尝试通过使用默认虚拟 COM 驱动程序的 USB 端口将运行 Raspbian 的 Raspberry PI 拉伸连接到使用 TM4C1294 micro 设计的板。  加电时、在 Raspberry PI 上运行的应用程序有机会开始和关闭回波之前、我们板发送的文本会被 Raspberry PI 回传。  回传文本无法被电路板上的固件识别、它会生成一条错误消息、该消息会发出并回传。  如果我们的应用程序无法尽快启动、那么这种雪球最终会锁定端口。  是否有任何方法可以更改虚拟 COM 驱动程序的默认配置、使其在上电时不会回波?

我们知道我们可以修改固件来处理这一问题、但我们已经为该电路板提供了数百个器件。  我们将提供 Raspberry PI 作为新附加功能的一部分、该功能可与这些旧设备配合使用、因此我们希望找到一个只能在 Raspberry PI 中实现的解决方案。

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott、

    我认为我或多或少都理解了手头的问题、但我不完全关注的是您想要如何解决问题。 您是否正在寻找一种解决方案、其中 TM4C 板保持不变并按所述运行、并且只需帮助即可解决如何处理 Raspberry PI 上的修复问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    没错。  我们无法更改板或固件。  因此、我们希望 Raspberry PI 中有一些可以改变的东西。  我们尝试从 rc.local 发送 stty 命令来关闭回波、但似乎这种情况发生得太晚了。  我们希望可以执行一些操作、以便它从回声关闭开始。  但我们不熟悉 Linux、因此不知道如何加载驱动程序等

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    我问过、但很遗憾、由于 Raspberry PI 不使用 TI 处理器、我们无法为其提供支持。 如果您最终尝试更改 TM4C 板、请随意打开一个线程、但对于 Raspberry PI、您需要与负责更改 Linux 的供应商合作。 祝您好运、很抱歉、我们没有更多帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。 我知道在这里提出这个问题需要很长时间、但我想尝试一下、因为它与与与 TM4C 通信的驱动程序有关。

    谢谢、
    Scott