This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:4357

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/737290/tms570lc4357-4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好,

    我们将570LC4357微控制器用于我们的项目。 我们在应用程序中使用 RTI 来提供1微秒的计时器中断,基本上我们使用它来采样交流信号。 这里面临一个问题、即 RTI 每0.96微秒而不是1微秒生成一次中断、并通过示波器进行测量。 是否有人能告诉我这种行为的原因,因为在我们的项目中这是不可取的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    RTI 时钟通常为75MHz (HAlCoGen 生成的代码)。 如果计数器频率为9.375MHz (uC 比较= 7)、则可以通过放置9375来比较0并更新比较0寄存器来获得1ms 中断。

    您的 RTI 配置是什么?