This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:RM46L852

Guru**** 2597955 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/736924/rm46l852-rm46l852

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我对 RM46微控制器的编程有几个问题。 这是一个有点长的帖子、我试图解释我到目前为止所做的工作以及我不确定的问题、我需要您的帮助来解决这些问题。

我试图在不使用 HALCoGen 的情况下对其进行编程、因此撞上了一堵超越中国长城的巨大墙(去看、哈哈)。

我想指出、我不想使用 HALCoGen、我想自己写下所有内容。 如果您想知道、我为什么会给出两个原因、因为我担心讨论会以"使用 HALCOGEN "的方式进行、我想避免这样做:

  1. 我习惯自己写下所有内容。 我从未使用过这样的软件、也不想开始使用(把我视为不想现代化和使用手机的格兰达人);
  2. 我对 HALCoGen 最大的问题是、它会生成很多我认为不必要的代码、我不想浏览生成的代码来查找我需要的代码。 我知道使用 HALCoGen 比我自己做的更容易、但它也会限制您、因为您还剩下很多您可能根本不理解甚至不在乎理解的代码。

例如、让我们谈谈我编写自己的 GPIO。 我下载了技术参考手册(大约2000页、这是我迄今为止阅读过的最长的手册)、以熟悉我需要在每个寄存器中写入的内容、从而获得所需的结果。 假设我要打开 GPIO。 我需要使用 GIOGCR0寄存器。 也就是说、如果我在位0上写入1、它将启用 GPIO。 但极其奇怪的是、只要我在.h 文件中写入 GIOGCR0、我就不会收到任何错误、并且我的程序会编译(我发现这是奇怪的后者)。 但是、我收到警告:"此声明没有存储类或类型说明符"。 自从我与 Eclipse 合作对 Arduino 进行编程以来、我最初并没有对它多加注意、并且每个寄存器名称都会发出警告。 当我开始认真对待警告时、叉子是我开始编写利用 GIODIN 的函数时。 我无法真正在头文件中写入该内容、因此我在头文件中写入函数原型的同时跳转到.c 文件中写入该内容。 让我感到惊讶的是、我遇到了两个主要错误。 第一个问题是 Code Composer Studio 不了解 uint32_t 或 uint32类型。 第二个问题是找不到 GIODIN 寄存器。 这让我很好奇、所以我决定做我能想到的最愚蠢的事情>>让我们删除 Gio.c 并在.h 文件中写入 GIODIN 寄存器、这样我得到了更令人困惑的结果。 编译仅通过少量警告。 这时我意识到编译器无法找到该寄存器的存储器地址、该地址本应会导致错误、但没有。 奇怪、不是吗?

然后、我决定转到 Google、尝试找到每个寄存器的已定义存储器位置的库。 没有、因为每个人都使用 HALCoGen。。。 这似乎是我在那里唯一的怪人,这就是为什么我在这里。 然后我决定再次挑选冗长的技术手册、因为我没有其他选择、所以第一次编写自己的寄存器文件、我不知道如何执行、所以我需要您的帮助。 我首先发现的是:

表2-3. 模块寄存器/存储器存储器映射(续)

GIO      PS[16]          0xFFF7_BC00            0xFFF7_BCFF            256 B            256 B                读取返回零、写入无效

让我们还说、我不知道什么是 PS[16]、也不知道它是存储器选择。

从这个开始、我意识到 GIO 端口被从0xFFF7BC00寻址到0xFFF7BCFF、这是很好的、但是我不能对该信息做很多事情、除非我知道在该位置映射的每个寄存器的存储器地址。

接下来我注意到的是 、如果我想对 PORTB 偏移54h 使用 GIODIR、请参见表25-1。 寄存器的说明。 在这种情况下、什么是"h"? 这会影响什么吗?

我想知道的是 、如果该寄存器的地址为0xFFF7_BC54、我如何指定它只应向上直到0xFFF7_BC58、这是 GIODIN 寄存器启动的地址? 我假设使用 UINT32、因为它是两个寄存器之间的长度、所以有助于#define 语句、但 Code Composer Studio 仍然不知道 UINT32是什么、这对于基于微控制器的 IDE 来说很烦人。


到目前为止、我还不需要自己写下这些内容、因此我不确定如何执行、因为我仍然遇到错误。

假设我有 gio_register.h 文件、我将在其中写下:

#define GIOGCR0 ((uint32_t *) 0xFFF7BC00)

#define GIOINTDET (volatile UINT32_t *) 0xFFF7BC08

#define GIOPOL ((unti32_t *) 0xFFF7BC0C)

#define GIODIRB (((uint32_t *) 0xFFF7BC54)

#define GIODINB ((volatile UINT32_t *) 0xFFF7BC58)

#define GIOPSLB (((uint32_t *) 0xFFF7BC70)

这是否起作用? 我是否需要指定每个寄存器都是易失性的? 我并不是完全确定这一点。 在我看来、只需要更改时间的寄存器、如 GIODIR、但如 GIOCR0、则不需要、因为它们仅在开始时初始化。 您对此有何看法? 如果不需要关闭优化、我不是关闭优化的粉丝、但在这种情况下、由于 TI 拥有令人惊叹的处理器、它不会产生任何明显的结果。 当我第一次被引入'volatil'关键字时、我被告知:"将其添加到任何地方、以防万一"... 我不能赞同这一说法。

很明显、即使这样做可行、我仍有一个问题、那就是 Code Composer Studio 不知道什么 UINT32与某些用于微控制器的其他 IDE 不同。 我知道 UINT32是 typedef、但为什么默认情况下 Code Composer Studio 无法识别它? 要做什么?

此外、我还必须参考到目前为止遇到的问题来提出其他问题。
我在 HALCoGen 生成的代码中看到的是:#define gioREG  ((gioBASE-t *) 0xFFF7BC00U)

它后来被称为、例如: gioREG->GCR0  = 1U;

由于 GCR0是 typedef 结构的第一个成员、因此它会保留该结构中的前32位、因此毫无疑问、它的地址是0xFFFFFF7BC00。 但是、该 U 会附加到分配给 gioREG (1U) GCR0成员的地址(0xFF7bc00U)和编号后是什么? 它是否与偏移中的"h"有关(例如56h)? 这是否意味着无符号数? 或者它是什么?


因此,如果是 HALCoGen 生成的代码,则为 gioREG->GCR0赋值时,这四个值是否相同?

  1. gioREG->GCR0 = 0b0000'0000'0000'0000'0000'0000'0000'0001;
  2. gioREG->GCR0 = 0x01;
  3. gioREG->GCR0 = 1U;
  4. gioREG->GCR0 = 1。

如果不是、会有什么差异?

是否可以省略 U 起始地址? 这两者是否相同?

  1. 0xFFF7BC00U
  2. 0xFFF7BC00

与 HALCoGen 提供的这种看似巧妙的解决方案相反、我不想分配新的易失性 typedef、甚至位字段。 我只想让每个寄存器定义其准确的存储器位置并直接使用、因此:#define GIODIN ((volatile UINT32_t *) 0xSOME_ADDRESS)、然后后者被调用、如 GIODIN = 0x01;

还有一件事,我要总结一下,这是一篇文章。 由于我知道 Eclipse IDE 不支持字类、例如、与用于 C 编程的 Microsoft Visual Studio 不同、我想知道它是否支持"或_的二进制/八进制/十六进制定义、例如:

GIOGCR0 = 0b0000'0000'0000'0000'0000'0000'0000'0000'0000;

#define REG_NAME ((uint8_t *) 0x1234_5678)

这是否会在 Code Composer Studio 中顺利通过?

提前感谢您阅读所有这些内容、并希望能帮助我解决问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nemanja、

    我会看到与控制器、HALCoGen 生成的代码、编译器和常规 C 相关的问题

    我将介绍通用 C One:

    > 第一个原因是 Code Composer Studio 不了解 uint32_t 或 uint32类型。

    在 stdint.h 和中定义的 uint32_t
    HALCoGen 中定义的 UINT32生成了 HL_hal_stdtypes.h

    >、是否可以省略 U 起始地址? 这两者是否相同?
    > 0xFFF7BC00U
    > 0xFFF7BC00

    U 表示它被显式预定义为无符号常量。
    事实上、如果编译器在不指定 U 后缀时将其视为无符号或有符号、则会有点复杂、  
    根据它所适应的变量大小,您正在编程的设备的架构,...

    >"  此声明没有存储类或类型说明符"

    您是否正在尝试在 C 程序中使用 C++结构?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jan Cumps"]

    >"  此声明没有存储类或类型说明符"

    您是否正在尝试在 C 程序中使用 C++结构?

    [/报价]

    感谢您的回答。 我理解你写的所有内容。

    不幸的是、我认为您误解了该警告的发生。 否、我不使用 C++。 这就是为什么我试图解释我正在做的事情、以避免这种混乱、所以我将以不同的方式再次尝试。

    此警告是由以下行引起的:

    GIOGCR0 = 0x01;

    换句话说、我将为 GIOGCR0寄存器分配值1以将其打开。  
    正如我已经指出的、似乎找不到 GIOGCR0寄存器。 当 HALCoGen 生成代码时、它会生成名为 reg_gio.h 的库、其中它使用 typedef 结构存储寄存器的存储器地址。

    现在、我需要做的是、不生成 HALCoGen 代码、而是自己创建该位置。

    当我写入时(我已包含 stdint.h):

    #define GIOGCR0 ((uint32_t *) 0xFFF7BC00

    #define GIOGCR0 ((uint32_t *) 0xFFF7BC00U

    然后说

    GIOGRC0 = 0x01;

    GIOGCR0 = 1U;

    我会同时收到警告和错误。

    警告保持不变>>'此声明没有存储类或类型说明符'
    错误提示>>'uint32_t has already been declared in the current scope'

    现在、它不仅不了解什么是 GIOGCR0、而且不会将其解释为任何地址。


    有没有关于如何解决此问题的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用另一个编译器(GCC)测试了此构造。

    您定义的"GIOGRC"实际上被代码中的"((uint32_t *) 0xFFF7BC00)"所取代(编辑: 这是在编译器编译代码之前、初始处理器发生的)

    (((uint32_t *) 0xFFF7BC00无法在 C 中分配集成器

    ./main.c:106:31:错误:lvalue 需要作为赋值的左操作数
    (((uint32_t*) 0xFFF7BC00)= 0x01; 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我完全了解预处理器定义会发生什么、但我无法获得的是如何将值发送到特定的存储器位置、以便它正常工作。

    通常、有一些库是定义这些库的、因此您只需说 DDRD = 0xFF、例如 Arduino、它就可以工作。 这不是一个选项、因为 HALCoGen 会生成这些库。 我想自己编写、因此我需要为文字分配特定的存储器位置。 您如何使用 TI 实现这一目的、从而使其正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果创建了容纳 unit32_t 的结构、并使指针指向该结构、则可以分配一个值。

    在标题中:

    typedef volatile struct GCR0
    {
    INT GCR0; /**< 0x0000:全局控制寄存器*/
    }GCR0_t;
    
    #define GCR0REG ((GCR0_t *) 0xFFF7BC00U) 

    在.c 文件中:

      GCR0REG -> GCR0 = 0x01U; 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未经测试、但它可以与以下原语配合使用:

    typedef volatile int GCR0_t;
    
    #define GCR0REG ((GCR0_t *) 0xFFF7BC00U)
    
    //
    
    *GCR0REG = 0x01U; 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊! 感谢所有的帮助! :)这起作用。

    此外、如果我只执行以下操作、它就会起作用:

    #define GIOGCR0 ((UINT32 *) 0xFFF7BC00U)

    GIOGCR0 = 0x00;

    不再有问题了。

    所以、唯一的问题是 uint32_t。。。。 :(

    再次感谢你们! )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ARM 已经编写了一个关于如何编写和结构化寄存器头文件的文档:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Nemanja Tomovic"]Aye! 感谢所有的帮助! :)这起作用。

    此外、如果我只执行以下操作、它就会起作用:

    #define GIOGCR0 ((UINT32 *) 0xFFF7BC00U)

    GIOGCR0 = 0x00;

    不再有问题了。

    所以、唯一的问题是 uint32_t。。。。 :(

    再次感谢你们! )

    [/报价]

    我的测试在此方面失败:

    #define GIOGCR0 ((UINT32 *) 0xFFF7BC00U)
    
    GIOGCR0 = 0x00; 

    在 GCC 中: 错误:需要使用值作为赋值的左操作数

    在 TI 编译器中: 错误#138:表达式必须是可修改的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试以下操作:

    #define GIOGCR0 (*(UINT32 *) 0xFFF7BC00U)

    GIOGCR0 = 0x1;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以。

    在 TMS570LC43上进行了测试:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奇怪的是、 我刚才注意到了。 我告诉过你的,没有任何问题,都是真的。 以下方面没有问题:
    #define GIOGCR0 ((UINT32 *) 0xFFF7BC00U)。
    但问题是、当我尝试将该寄存器与.c 文件一起使用时。 然后、它不会识别它、但会在.h 文件中识别它。

    您刚才为我提供的解决方案也是如此:

    #define GIOGCR0 (*(UINT32 *) 0xFFF7BC00U)

    这对您来说是否很好?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对我来说很有用。 我在 Hercules 上执行了它、并观察寄存器值的变化(请参阅上面的屏幕截图)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您正在使用基于 HALCoGen 的文件。 我不是、这就是我所拥有的:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我将 #define 放入 头文件并在 C 文件中分配值时、也会起作用。 它会编译和运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个链接器警告、用于指出您的链接器定义文件不符合预期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不太确定它是如何为您工作的。 当我将其与.c 文件一起使用时、会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您缺少一个头文件、该头文件告诉编译器 UINT32的含义(无符号整数)。 将"UINT32"替换为"unsigned int"。 您的声明如下所示:

    #define GIOGCR0 (*(unsigned int *) 0xFFF7BC00U)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也错过了这里:

    编译通过时不会出现任何问题...

    如果我将其更改为 unsigned int、它是否仍会分配32位的存储器空间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在无 HALCoGen-less 路径上继续前进:

    您会发现、一旦能够将二进制文件加载到控制器、您的程序很可能无法真正 运行。
    Hercules 很复杂,在启动 main()之前需要设置许多寄存器。 (检查 hl_sys_core.asm 和 hl_sys_startup.c 文件,以了解调用 main()之前运行的代码的印象)。
    您需要定义和初始化中断矢量,使加载代码的部分可执行,设置内存高速缓存选项,初始化 PLL 和时钟域,电源域,...

    如果您可以完成并控制 GIO 引脚、这是一项大胆的练习。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈哈哈、谢谢。

    希望在我使这些寄存器工作后、我将获得所需的基本设置。

    我知道我需要设置 DMA 控制器和许多其他东西、但我宁愿这样做、而不是使用 HALCoGen。 这是我无法理解的、我不确定我是否失明、但我找不到我需要的很多信息。 首先、我想使用 eQEP。 当我尝试查看有关如何使用它的教程时、没有任何教程。 但是、我们还提供了很多有关如何使用 UART、以太网等通信的教程。 因此、我决定努力、尝试自己对所有内容进行编码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经制作了一个有关如何将 eQEP 与旋转编码器(使用 HALCoGen)配合使用的博客:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我一定会查看整个博客。