This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:IAR 编译器的闪存库 F021和 wchar_t 问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/737089/rm48l952-flash-library-f021-and-wchar_t-problem-with-iar-compiler

器件型号:RM48L952

您好!

对于 F021闪存库版本02.01.01、是否有关于此 wchar_t 数据类型大小不匹配问题的任何更新?
现在唯一的权变措施是降级 IAR Workbench?
是否有更新 F021闪存库的计划?

此致
巴杜语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paddu、

    此时、没有更新 F021库的计划。 我们将针对此问题提出一个 TT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishwanath,

    感谢您的快速回复。

    这将成为我们客户下一个应用程序的严重问题、因为他们无法降级 IAR 版本。
    请向我们提供使用最新 IAR 版本的解决方案。

    此致
    巴杜语