请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C129ENCPDT 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 SEGGER
您好!
我想执行软件复位、并在 IC TM4C129ENCPDT 复位后停止 CPU。
我使用的编程工具"j-link"描述了以下过程:
1.确保器件在复位后立即停止(然后才能执行任何操作)
设置 DEMCR 中的 VC_CORERESET。
2.通过设置 AIRCR 中的 SYSRESETREQ 位来复位内核和外设。
3.等待 DHCPSR 中的 S_RESET_ST 位变为第一位(复位激活),然后
然后为低电平(复位不再有效)。
4.清除 VC_CORERESET。
有人能帮我吗:
哪些寄存器设置为触发软件复位和暂停?
如何进入"特权模式"?
非常感谢