This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:程序赢得#39;t 在加电后启动

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/737149/rm57l843-program-won-t-start-after-power-up

器件型号:RM57L843

尊敬的 TI:

我创建了一个程序、它工作正常-但我希望它在拔出电源线后工作、然后将其插回。 这样、就在我按下控制器上的 RST 按钮之后、程序就不会启动。 您是否有任何建议或解决方案、为什么?

总之:按下重置按钮可以正常工作、但我希望它在上电后直接工作、而不按下按钮。

此致、

Zsolt Nagy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zsolt、

    请将 JTAG 连接到电路板、并找到 PORRST 之后代码卡在何处。