This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:RM57l LaunchPad 示例程序

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/736835/launchxl2-rm57l-rm57l-launchpad-sample-programs

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

尊敬的所有人:

已购买 RM57l Launchpad 并安装 CCS6.2.0版本、该版本也是 TI 提供的下载链接。

无法获取任何示例程序、我将在其中获取带有和不包含 RTOS 程序的示例程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可从 HALCoGen 帮助中获取示例程序。 CCS 现在为版本8、因此最好从最新版本开始。

    有一些使用和不使用 RTOS 的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan Cumps:

    感谢您提供重播、使用 HALCogen 制作的示例程序、一切正常、但程序未闪烁、测试连接也显示成功、驱动程序也已正确初始化、但在闪烁期间显示

     初始化仿真器时出错:(错误-2083 @ 0x0)无法与调试探针通信。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.0.803.0)  

    使用 CCS 版本8且仿真软件包为8.0.803.0、附加打印屏幕以供参考。

    已搜索相关问题、我遵循相同但不刷写程序。 请帮助我解决问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在项目属性中、检查是否设置了正确的连接。

    右键点击项目并选择属性菜单。

    您的调试器是 XDS110、但您选择了 XDS560

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan Cumps:

    感谢您的快速响应、

    更改了属性中的连接、更改后开始在中间闪烁、显示另一个错误。

    与目标字节序不匹配、未加载。 检查项目构建选项和目标配置文件(CCXML)。

    请帮助我,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Jan Cumps:

    在程序闪烁期间,在 Launchpad 中打开错误 LED 指示灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jan Cumps:
    在属性->常规->器件字节序中将字节序更改为小字节序后、问题得到解决。
    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否确定在 Project Properties 中选择了正确的微控制器?

    RM57是小端字节序。 当您选择正确的微控制器时、CCS 通常会自动正确设置所有这些参数。

    此外、请阅读并遵循以下说明来更正 HALCoGen 生成的链接器文件、并为此安全控制器设置正确的调试设置:

    这将解决红色 LED 问题。 您必须首先重置设备以清除错误。 取消复位或按下"Porrst"按钮。正常复位按钮不足以清除 ESR 错误(因此红色指示灯)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jan!

    此致、
    米罗