This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:通过命令行(脚本)运行 Halcogen 和 CCS GUI

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185736/tms570lc4357-running-halcogen-and-ccs-gui-via-command-line-script

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGENUNIFLASH

是否有方法可以通过命令行运行 Halcogen 程序和 CCS (编译器+链接器)?  /my 当前的构建过程过于手动、因此容易出错。  如果我只能为整个过程编写脚本、尤其是对于"生产"构建、那会更好。

也许 CCS 输出产品(.out)也可以通过命令行下载和运行。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    HALCOGen 不支持通过命令行使用这些选项。

    您可以使用下面的命令行来处理 CCS 工程:

    C:\ti\ccsv1210\ccs\eclipse\eclipsec.exe -nosplash -data... (笑声)

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_projects-command-line.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 CCS 命令行或 uniflash 命令行将程序加载到闪存中:

    Unilfash

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v5_0/quick_start_guide/uniflash_quick_start_guide.html

    CCS

    使用 loadti 将程序加载到闪存中。  loadti 位于 C:\ti\ccs1210\ccs\ccs_base\scripting\examples 中

    例如:

    调用 loadti -t 5000 -c LAUNCHXL2_570LC43\targetConfigs\TMS570LC43xx.ccxml LAUNCHXL2_570LC43\Debug\LAUNCHXL2_570LC43.out

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ、

    非常感谢您分享此信息。

    我成功使用 Windows Autoit3应用程序为 HET IDE 和 HALCoGen 代码生成器的运行编写 GUI 脚本、现在与 CCS Eclipse 命令工具一起可以执行完整的构建系统。

    实际上、HET IDE 将把项目文件作为命令行参数、这非常方便(使用 Autoit3只需一步)。