This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:关于以太网接口

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640, RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1187907/rm46l852-about-ethernet-interface

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:DP83640

尊敬的

 您的参考设计中包含 RM46_HDK_Schematics_Reve 原理图。

我们希望在您的参考信息处理中使用 rm46l852和 DP83640之间的 MII 接口进行配置。

您的原理图中的 MII 需要更改什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chunho、

    无需对原理图进行任何更改即可在 MII 接口中运行 HDK、默认情况下、HDK 仅在 MII 接口中运行。

    在 RMII 接口中运行时、需要进行一些更改、请验证以下主题。  

    (+) TMS570LC4357:采用 LWIP 进行 MII 和 RMII 设计-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

     您的参考设计中包含 RM46_HDK_Schematics_Reve 原理图。

    我们希望在您的参考信息处理中使用 rm46l852和 DP83640之间的 RMII 接口进行配置。

     您的原理图中的 RMII 需要更改什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chunho、

    对 RMII 接口进行以下修改

    1.组装 R193电阻器(2.2k Ω)以上拉 RX_DV

    2.将 Y3替换为50MHz 振荡器  

    --
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以通过将所有电路保留在 RM46_HDK_电路 原理图_REve 和中来使用 RMII 接口运行

    仅更改上述 RM46_HDK_V原理 图_REve 中的两项内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chunho、

    [引用 userid="395442" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1187907/rm46l852-about-ethernet-interface/4476043 #4476043"]

    是否可以通过将所有电路保留在 RM46_HDK_电路 原理图_REve 和中来使用 RMII 接口运行

    仅更改上述 RM46_HDK_V原理 图_REve 中的两项内容?

    [/报价]

    是的、这是可能的、只有上面提到的两个修改可以在 RMII 模式下运行。

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想编写一个具有 RMII 接口的电路。
    RM46_HDK_sch电路 原理图_REve 中的 RM46L852和 DP83640之间应连接哪些信号?
    DP83640是在主模式还是从模式下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chunho、

    您能否参阅 DP83640 PHYTER 数据表以了解有关 PHYTER 的更多详细信息

    DP83640精密 PHYTER - IEEE 1588精确时间协议收发器数据表(修订版 F)

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="524805" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1187907/rm46l852-about-ethernet-interface/4477952 #4477952"][/quot]

    下面是 RM46L852和 DP83640 RMII 接口原理图。 请检查是否有任何需要更正的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chunho、

    您缺少连接"RMII_MHz_50_CLK"

    在 HDK 中、它从 OSC 连接到控制器的 K19 (RMII_REFCLK)引脚。

    但其余连接正常。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 请检查 RMII_REFCLK 电路连接是否正确。 













  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。