您好专家、
我的客户对 GPIO 中断设置有一些疑问。
在 SDK 8.5 syscfg 中、中断多路复用器路由限制为8/9路由、例如 GPIO_INPUT_INTERRUPT_AM243x-LP_r5fs0-0_nortos_ti-arm-clang。 我尝试绕过 syscfg 以询问其他路由、如0、5、6。 但它返回失败。 我无法分配请求的资源。
问题:
1.我们是否要问其他路由?
2.我们是否有任何文档告诉客户 DMSC 预定义资源?
3.客户可以询问单个 GPIO 中断而不是组中断吗?
4.如果客户希望对所有内核使用相同的路由、例如、同时中断所有内核的路由8、他们该怎么做?
此致
Andre