请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN、 TMS570LC4357、
天哪、这是我的帖子第二次被锁定、等待 TI 对此问题的响应。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/671476
TMS570LS3137:添加到 TX 描述符列表时出现问题。
请提供一个简单示例、说明如何在不使用中断的情况下附加到活动的 TX 描述符列表。 或对先前提供的代码为什么不起作用提供注释。 TRM 表示可以执行此操作以及如何执行此操作、但提供的解决方案不起作用。 描述符的处理在当前列表的末尾停止、而不发送附加的部分。
请勿提供使用中断的示例。 请不要提供附加到尚未激活的列表的示例。 请勿提供停止软件以结束当前列表的示例 请勿使用在附加第二个数据包之前完成的第一个小数据包。 这些都是您用来指示硬件工作的示例、但不会重复我们的条件。
很抱歉听到这个声音、但这种情况已经持续了很长时间、无法找到解决方案。