尊敬的所有人:
在我的项目中、我想将8 QEI 用于由 TM4C123GH6PM 控制的8个电机。 我知道 TM4C123GH6PM 仅具有2个 QEI 通道。 请提供您宝贵的建议和解决方案、以实施其余6个 QEI。
您的建议和解决方案将对我大有帮助。
提前感谢。
注意:我在 TI 的产品列表中搜索了8 QEI。 我找不到任何东西。
此致、
Yashwanth Kumar Gandeti。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
在我的项目中、我想将8 QEI 用于由 TM4C123GH6PM 控制的8个电机。 我知道 TM4C123GH6PM 仅具有2个 QEI 通道。 请提供您宝贵的建议和解决方案、以实施其余6个 QEI。
您的建议和解决方案将对我大有帮助。
提前感谢。
注意:我在 TI 的产品列表中搜索了8 QEI。 我找不到任何东西。
此致、
Yashwanth Kumar Gandeti。
[引用用户="Yashwanth Gandeti"]
尊敬的 Twelve12pm:
非常感谢您分享芯片编号
那么、根据我的要求、我应该使用这个模型的6个芯片、对吧?
此致、
Yashwanth Kumar Gandeti
[/报价]
每个 LS7366R 提供一个 QEI、因此、如果您使用该 QEI 并且需要6个 QEI、则需要6个 IC。 如果您可以在一个 IC 中找到具有更多 QEI 的芯片、那么在布板空间、BOM 数目等方面可能会更好。 如果您确实找到了一个、请告知我们!