使用 AUTOSAR_MCAL_TMS570LSx-05.30.00。 此问题与 SPI5的端口/ DIO 配置有关。 MIBSPI5NENA (引脚97)被用作一个 DIO -输出。
此引脚的端口多路复用器配置设置为默认值。 在 PortContainer-SPI5中、Mode 设置为 DIO、方向设置为输出、默认电平设置为高电平。
MIBSPI5NENA 的 DIO 通道在 DIO 配置中配置。
DIO_WriteChannel (DioChannelMIBSPI5NENA、电平)不会改变引脚上的电平。 我看到 SPIPC3 (0xFFF7_FC20)不反映 DIO_WriteChannel 的电平变化。
通过更改 SPIPC3位8、引脚 MIBSPI5NENA (引脚97)的电平发生变化。 但是 、DIO_WriteChannel (DioChannelMIBSPI5NENA、电平)不会更改 PIN 电平。
请注意、默认电平变为低电平也不会反映在 PIN 上。 它始终保持高电平。
请检查。