This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1237E6PM:ADC 电路实现

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1237E6PM, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/749984/tm4c1237e6pm-adc-circuit-implementation

器件型号:TM4C1237E6PM
主题中讨论的其他器件: CC1352P

您好、社区

在我们的项目之一中、我们使用 TM4C1237E6PM 微控制器来支持 USB OTG 功能。

在 USB 主机模式期间、 连接的器件将通过 VBUS 线路上电。 为了监测流经 VBUS 线路/ VBUS 状态的电流(如果器件处于电池电量耗尽状态)、我们将5V 分压器网络连接到 ADC 输入之一。

请帮助我启动电路。

现在、在当前设计中、我已经完成了以下电路连接。

VDDA 和 VDD 均短接至3.3V、GNDA 和 GND 短接至数字接地。 这是可以的吗?  

还是 VDDA 和 VDD 必须隔离?

另外、请为我提供 ADC 操作的示例代码。

谢谢、此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    [引用用户="Divya jyoti"> VDDA 和 VDD 均短接至3.3V、GNDA 和 GND 均短接至数字接地。 这是可以的吗?  [/报价]

    这很好、无需隔离。 请参阅我们的系统设计指南 http://www.ti.com/lit/an/spma059/spma059.pdf 的第3.5.1节

    我假设您打算使用分压器将5V 电压降至3.3V、对吧? 如果是、请记住、您将希望电阻器选择与器件的输入电阻(RADC)(2.5kOhm)匹配良好、请参阅器件数据表的第22.14节: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tm4c1237e6pm.pdf

     ADC 示例代码可在 TivaWare 中的[安装路径]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\peripherals\ADC 下找到

    single_ended.c 可能是您想要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacobi、

    感谢您的支持。

    请帮助我通过匹配内部 ADC 电阻从5V 获取3.3V 的分压电阻值。

    谢谢、此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divya、

    分压器的输出阻抗只是所用两个电阻器的并联电阻。

    例如、如果您希望将5V 降至3V、则可以使用4kOhm/6kOhm 电阻分压器、其并联电阻值为2.4kOhm。

    您可以找到计算器来帮助您快速浏览这两个值、以便您可以挑选出设计中可用的电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacobi、

    感谢您的支持。  

    我使用了电阻分压器值 R1= 3.9K 和 R2= 6.8K,因此有效并联电阻为2.47K,电压为3.17V?

    此配置是否正常?

    另请向我提供 TM4C123G 参考设计布局文件。

    谢谢、此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divya、

    就配置而言、这听起来不错。

    关于设计文件、您是否想到了任何特定的设计?

    如果不是、我们的 LaunchPad 在工具页面 上提供了设计文件:www.ti.com/.../ek-tm4c123gxl -查找"设计文件"部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacobi、

    谢谢您、我正在寻找相同的设计文件。

    还需要进一步澄清。

    哪一个和所有 GPIO 都能够提供中断功能?

    请帮助我找到答案。

    谢谢、此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divya、

    所有 GPIO 都能够中断。 在使用某些 GPIO 之前、您需要特别注意它们的初始配置、请参阅器件数据表中的表10-1中的列表: www.ti.com/.../tm4c1237e6pm.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    请帮助我找到以下问题的解决方案:

    1) 1)请提供有关 JTAG 菊花链配置的简要信息。

    我们在设计中使用 TI CC1352和 TI TM4C MCU、我们计划使用 JTAG 菊花链配置来刷写这两个芯片。

    请参阅随附的图像。

    a)我们通过使用 RC 电路将 CC1352P 复位设置为10ms、并将 TM4C 复位设置为1ms。 因为每个 IC 没有额外的 JTAG 复位。 这些 IC 复位是否必须由 JTAG TAP 端口控制?

    如何同步? 两个 IC 复位都必须短路?

    b)在此菊花链设置中,需要在 JTAG IO 上使用任何附加的上拉和下拉电阻器?

    c)是否可以通过使用其它 MCU 的旁路模式来刷写任一 MCU?

    2) IO 灌电流

    我已通过限流电阻将2# LED 阴极连接到 TM4C1237E6PM 的 PE1和 PE5。 LED 正向电流为30mA。

    PE 端口是否能够吸收8mA 电流? 如何配置它?

    3) 3) Vi 和 VH 电平

    我面临 TM4C MCU IO 输入和输出电平与 SPI 闪存、射频 SOC 不匹配的问题。 请参阅下图。

    此处 TM4C 的 VOH 与 SPI 闪存和 CC1352的 VIH 不匹配。 如何解决此问题?

    TM4C 的 VIH (min)与射频 SOC2的 VOH (min)不匹配。

    请帮助我找到上述问题的解决方案。

    谢谢、此致、

    Divya

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divya、

    这些问题与主题非常不同、在 E2E 上、我们希望尽可能让主题帖、因为其他用户通常会搜索和读取旧主题帖。 您可以为这些查询制作两个单独的主题吗? 一个用于编程问题、另一个用于灌电流和 VIH/VOH 电平的电源问题? 对于灌电流问题、请详细介绍所使用的限流电阻器的值、顾名思义、它会降低 MCU 端口上的电流。