请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 大家好、
您能否解释一下错误项目 L2FMC#5的芯片勘误表 SPNZ232B 中使用的一些名称配置为"正常"类型存储器时、从闪存 ECC 数据存储器区域、闪存 OTP 存储器区域或数据闪存存储器区域读取的数据不正确?
此问题与以下模块/外设有关。 附加的句子是否正确或我对此有错误的想法?
- ECC 数据存储器
- CPU -用户软件(实际上是 TI F021库代码)-仅在上传此类软件时才能访问该区域、对吧? 那么、这是不应受此问题影响的写入访问、对吧?
- 否则、读取代码和数据时、内部人员(内置硬件模块)会访问该区域
- 对于 b 项:当数据从闪存存储器中读取并通过内部总线传输时、除了 ECC 检查外、当数据进入 CPU 时、内部还会执行 ECC (其他)检查; 换句话说、ECC 数据存储器在每次指令加载(获取)期间被访问、所以应该有足够的空间为代码闪存配置 MPU 区域。 但这会导致程序执行的巨大性能损失。
- 闪存 OTP 存储器
- 数据闪存存储器
- 这是专用闪存空间(0xF0200000 - 0xF021FFFF)之上仿真的 EEPROM 的另一个命名吗?
感谢您提前提供提示、
此致、Jiri