请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好!
我们想了解有关 N2HET 的更多信息。
如《参考手册》中所述(图23-1.) N2HET 模块可通过 HETGCR 寄存器中的至位关闭。
但这是否意味着所有模块都处于"重新设置状态" (包括 GIO 功能)?
是否有办法在 N2HET 模块的 N2HET "内核"的同时停用 N2HET 模块的 GIO 功能?
与其他一些模块相比、N2HET 功能和 N2HET 引脚的 GIO 功能之间似乎无法做出选择。
此致、
Christopher